This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC256XB-BT-SP:应用崩溃

Guru**** 2418170 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/740971/ccs-cc256xb-bt-sp-application-crash

器件型号:CC256XB-BT-SP
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

感谢您的回复

我们已在应用程序端签入、但无法找到解决方案。在应用程序端、它是"(server)"~ Channel is unrecoverable broken and will be 弃置"。因此、我们无法检测 该信道被弃置的原因。我正在附加我们已获取的 BTsnoop 日志。您能不能 请告诉我、我们需要在嵌入式端或 Android 端进行哪些更改。因此、我在 下面附上 Bluetoothe2e.ti.com/.../servicemode.ce2e.ti.com/.../btsnoop_5F00_hci-_2800_1_2900_.rar 程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以提供更多测试详细信息吗?
    -您运行的是什么 MCU?
    -您是否能够共享控制器日志: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在使用 Tiva 的 TM4C129XNCZAD 控制器。
    在本项目中、我将从传感器捕获患者数据、并使用此蓝牙将数据发送到平板电脑。我能够接收数据并将此数据发送到平板电脑。在平板电脑侧、他们开发了一个应用程序来接收数据。问题在于蓝牙何时出现 已连接和断开连接数次、即发生了超过10分钟的应用程序崩溃。因此、在应用程序端、它显示通道无法恢复。

    这些是我们从应用程序方面获得的错误日志。因此我们已检查此错误、它显示正在发生内存泄漏。 我们怀疑发生哪一侧的内存泄漏是在控制器侧还是在平板电脑侧。因此、plz 为我提供解决方案。
    10-29 17:20:03.040 com.vasmedtech.ffr.debug a/libc:致命信号11 (SIGSEGV)、位于0x00000008 (代码= 1)、线程12560 (线程- 749)
    10-29 17:20:03.580 system_process E/InputDispatcher:通道'423465f0 com.vasmedtech.ffr.debug/com.vasmedtech.ffr.init.SelfTestActivity (server)'~ Channel is unrecoverably broken and will be 弃置!
    10-29 17:20:03.580 system_process E/InputDispatcher:通道'4232f640 com.vasmedtech.ffr.debug/com.vasmedtech.ffr.settings.ServiceModePasswordActivity (server)'~ Channel is unrecoverably broken and will be 弃置!
    10-29 17:20:03.580 system_process E/InputDispatcher:通道'42352180 com.vasmedtech.ffr.debug/com.vasmedtech.ffr.patient.DetailActivity (server)'~通道无法恢复、将被丢弃!
    10-29 17:20:04.080 com.vasmedtech.ffr.debug E/dalvikvm:找不到引用自方法 Android.support.v7.widget.AppCompatImageHelper.hasOverlappingRendering 的类'android.graphics.drawable.RippleDrawable'
    10-29 17:20:04.600 com.vasmedtech.ffr.debug E/MediaPlayer:应该已经设置了字幕控制器
    10-29 17:20:04.890 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[BaseServerTask]由于没有网络连接而导致网络请求失败:
    10-29 17:20:04.910 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[AccountAclCallback] ACL 获取失败:网络状态=1
    10-29 17:20:05.150 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[BaseServerTask]由于没有网络连接而导致网络请求失败:
    10-29 17:20:05.160 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[AccountAclCallback] ACL 获取失败:网络状态=1
    10-29 17:20:09.700 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[BaseServerTask]由于没有网络连接而导致网络请求失败:
    10-29 17:20:09.700 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[AccountAclCallback] ACL 获取失败:网络状态= 1
    10-29 17:21:09.750 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[BaseServerTask]由于没有网络连接而导致网络请求失败:
    10-29 17:21:09.760 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[AccountAclCallback] ACL 获取失败:网络状态= 1
    10-29 17:22:09.800 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[BaseServerTask]由于没有网络连接而导致网络请求失败:
    10-29 17:22:09.810 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[AccountAclCallback] ACL 获取失败:网络状态= 1
    10-29 17:23:09.860 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[BaseServerTask]由于没有网络连接而导致网络请求失败:
    10-29 17:23:09.860 com.google.android.gms.persistent E/ctxmgr:[AccountAclCallback] ACL 获取失败:网络状态= 1


    此致
    Chandana