This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/741617/cc2564moda-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

我们使用微控制器来生成 CC2564MODA"SLOW_CLOCK _IN"。

该频率必须有多精确?

数据表中的表4-4显示了蓝牙:+/-250ppm 和 ANT:+/-50ppm

如果我执行蓝牙计算:32、768 +/- 8.192Hz 、ANT:+/-1.6384Hz

这种频率精度是否是一项硬性要求?

目前、我们的微控制器生成了32、752个方波、这是可以接受的还是需要更严格的容差"slow-clk_in"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    您必须确保慢速 clk 符合数据表中提到的要求、以确保 CC256x mod 可靠运行

    谢谢
    Saurabh