This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2591:CC2591

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/735295/cc2591-cc2591

器件型号:CC2591
主题中讨论的其他器件: CC2592

低增益模式下 LNA 放大器的射频参数是什么。

NF

IP3.

1DBCP?

(在数据表中、仅指定了高增益模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于现有设计还是新设计?

    CC2591为 NRND。 CC2592取代 CC2591。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了数据表、找不到 LNA 低增益模式的参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于现有设计还是新设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想为 CC2591设计一个射频前端。
    我决定在 CC2591中使用低增益模式、我需要此模式的参数才能正确规划我的射频链。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    不建议在新设计中使用 CC2591、因此不支持该器件。 您应该改为使用 CC2592。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在板上安装了 CC2591、我无法更换它。

    我想知道低 增益模式下的以下射频参数:NF、IP3、1dBCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在低增益模式下、NF 约为6dB。

    在低增益模式下、IP3和1dBCP 将与高增益模式相同。

    此致、
    Richard