This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2464290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736218/cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你(们)好

我购买了 CC2650开发包1.3版

我试图通告我的信标。

使用 BLE 扫描仪时、我的器件会显示两次:  

1.正如我所期待的-使用正确的信标。

2.用 N.A 作为广告。

仅在连接 USB 电缆时发生。

当我断开 USB 电缆并使用电池时、我看不到我的信标。

如何仅使用带电池的设备?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    您能否引用其中的一些主题并查看它们是否可以解决您的问题?
    e2e.ti.com/.../425368
    e2e.ti.com/.../1668837
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此帖子。 要重新打开此主题、只需发布后续问题。 否则、在从此帖子中无活动30天后、此主题将被锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、如果您要拒绝建议的解决方案、请提供有关您的调查以及您对未解决问题的原因的反馈、否则我将在没有回复后再次关闭此解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此帖子。 要重新打开此主题、只需发布后续问题。 否则、在从此帖子中无活动30天后、此主题将被锁定。 如果您拒绝此帖子可能已解决、请指明您拒绝此帖子的原因、以便我们可以更好地帮助您。