This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:更新蓝牙 MAC 地址

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/738133/cc2564c-updating-bluetooth-mac-address

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件: WL1833

我们使用的是 CC2564C 器件。 我们希望使用新的自定义 BT 地址更新出厂编程的 BT 地址。 我们看到有一个可执行该操作的 HCI 命令。 我们 想知道、通过 HCI 命令 写入的地址是永久性的、还是需要在每个引导周期后写入的地址? 我们还对 WL1833有同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    每次重启 CC256x 和 WL18xxMOD 后、您都需要在启动后发送 HCI 命令以设置 BT MAC 地址

    谢谢
    Saurabh