This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:意外的 RSSI 测量

Guru**** 1643550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733352/cc2564modn-unexpected-rssi-measurement

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我的客户评估 CC2564MODNEM。 当他预计-40dBm 时、在1米处测量-59至-60dBm 的 RSSI。 TX 电平为0dBm。 下面是他的设置:

-Xubuntu 17.10 VM,运行 Bluez5堆栈。

-使用配置了0dBm TX 功率的非 TI BLE 模块进行 RSSI 测量(请参阅注释)

-使用命令 hciattach -t 250 ttyS0 Texas 115200连接到 CC2564的控制台  

-然后使用 bluetoothctl 软件,命令扫描打开

-使用 bluetoothctl 读取与外部 BLE 模块相对应的 RSSI 数据

请告知此设置中是否应更改任何内容。 谢谢你。

此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois
    测试是否在射频屏蔽室中完成? 客户是否也运行了传导测量?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    测试只是"在桌面上"进行的。 我还尝试从 TI 模块放置 BT LE 发送器模块@ 2/3mm;然后 RSSI 降至-19/-20dBm、因此   20dBm 增量仍然存在;针对 广播请求、Tx 模块设置为0dBm 级别。 我可以理解测量误差可能是-3/-5dBm、但不是-19/-20dBm……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否能够在设备上运行 PER/BER 测试?
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    此类测量需要客户在项目的这个阶段不打算租赁的昂贵设备。 他希望我们能够提出为什么在天线放置在几毫米之外时、RSSI 水平会出现如此大的差异。 有什么想法吗?


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francois:

    您确实需要在受控环境中实现这一点。 通常、根据数据表进行的测试是使用具有适当本底噪声的信号发生器传输信号、并且 DUT 接收信号。 我知道您没有这个。

    尝试使其成为更受控环境的一个建议是、在一个器件之间进行传导测试。 当您知道从一个器件到另一个器件的功率并查看是否有改进时、这将得到更好的控制。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz