This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:减小 BLE 堆栈尺寸

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736595/cc2564-reducing-ble-stack-size

器件型号:CC2564

我们目前正在 TI MSP 430控制器中使用低功耗蓝牙堆栈、该堆栈与 CC2564蓝牙控制器相连。 只要 PC 或移动设备等其他蓝牙设备发出请求、我们希望能够轻松应用通过蓝牙传输传感器数据。 我们希望 通过仅将所需的模块/配置文件包含到库中来减小堆栈大小。 这些是此应用所需的最低模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 MSP430 Blutopia SDK Documentation 文件夹中的"Using Flexible Build Library.pdf"文档。 它提供了一些选项来减小库大小。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我看到了这些文档。 但对于我们的简单应用、我需要知道要包含在库中的组件、例如 SPP 服务器、SDP 服务器、LE 主设备、LE 从设备、GATT 服务器等、我还想知道 LE 主设备、标准 HCI 等之间的区别 如上所述、构建简单应用程序所需的最低库是什么。 如果发现难以理解,我们将不胜感激。
    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagendra、
    如果您仅使用 LE 功能,则不需要 SCO、PP、HID 经典配置文件。 尝试将其删除并尝试一下。

    谢谢