This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙5 SNR 与 BER 间的关系

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736692/bluetooth-5-snr-vs-ber

主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

尊敬的所有人:  

我正在寻找显示蓝牙5 PHY ( 1Mbps、2Mbps、FEC=2和 FEC=8)的 SNR 与 BER 的图或数据集。 我想知道有人是否有实验的链接。  

此致

Ali   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里
    您正在使用什么 TI BT SoC/模块?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saurabh

    CC1352、CC2640r2f 或其他任何内容。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似的图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我们仅发布器件的灵敏度数字。 对于37字节 BLE 数据包、灵敏度定义为30.8%、与0.1% BER 相同。

    谢谢、
    Fredrik