请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已修改 CC2650传感器标签的多角色程序。 此外、我还编写了一个 Windows 应用程序(我使用 Windows 10)来接收节点信号、三个月前一切都正常、我的应用程序运行良好、我的 Windows 可以识别我的节点。 我对节点进行了编程并对其进行了修改、但现在我的 Windows 无法识别我的 CC2650器件。 我还应该提到、我的手机可以毫无问题地识别它们、
我检查窗口中的所有内容、还购买了新的 BLE 软件狗、但 Windows 仍然无法识别我的节点。 请指导我如何修复它吗?
谢谢你。
此致、