This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:Windows 10蓝牙无法识别我的 cc2650传感器标签

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736136/ccs-cc2650-windows-10-bluetooth-can-not-recognize-my-cc2650-sensor-tags

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已修改 CC2650传感器标签的多角色程序。 此外、我还编写了一个 Windows 应用程序(我使用 Windows 10)来接收节点信号、三个月前一切都正常、我的应用程序运行良好、我的 Windows 可以识别我的节点。 我对节点进行了编程并对其进行了修改、但现在我的 Windows 无法识别我的 CC2650器件。 我还应该提到、我的手机可以毫无问题地识别它们、

我检查窗口中的所有内容、还购买了新的 BLE 软件狗、但 Windows 仍然无法识别我的节点。 请指导我如何修复它吗?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samaneh:

    您正在使用什么软件狗和软件?

    我猜您的问题是由于 Windows 软件的更新。 我们主要在此论坛上支持 TI 器件。 也许有一个与您正在使用的 Windows 软件相关的论坛、您可以在其中发布您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 LogiLink USB 蓝牙 v4.0。 USB 软件狗、我的笔记本电脑也具有蓝牙功能。
    我不确定问题是 Windows,因为其他窗口无法识别节点。
    我的问题是、代码中是否有任何选项可供我意外停用、并且由于此窗口无法识别我的节点?
    您现在是否应该知道 Window 10蓝牙的这些器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samaneh:

    如果您的设备可被其他 BLE 扫描仪(手机)发现、则 wondows 软件狗可以看到它(如果它支持 BLE)。

    您是否正在禁用广播? (例如连接到您的设备?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不需要连接到我的设备、广播就足够了。
    节点在我可以在移动电话中看到它们的同时进行自我广播、但我的问题是 Windows 10无法识别它们。 :(
    我花了这么多时间来开发一个使用 C#的应用程序、现在我处于紧张状态、但 Windows 无法识别节点。
    我们将感谢您的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samaneh:

    由于您的设备正在广播、您可以通过手机发现它、因此问题必须在窗口一侧。 我没有在 Windows 上使用 LogiLink 或 BLE 的经验。