This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540蓝牙关闭

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736367/cc2540-cc2540-bluetooth-turn-off

器件型号:CC2540

你好

我在 ADC 帖子中连接了两个传感器、您是否要在这些传感器正常工作时禁用蓝牙、您能这么做吗? 我会这样做以降低电池消耗。

我想利用并感谢这个论坛来解决蓝牙连接中的振荡问题、通过使用定向来改变晶体来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Williann、

    您的代码基于哪个项目? 您的设备是广播还是连接中? 您如何进行 ADC 测量? 您是定期使用 ADC 还是在单次触发模式下使用 ADC?  

    此外、由于您正在尝试降低电池消耗、我建议查看此 应用手册 以了解有关降低功耗的其他提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我将定期读取两个传感器、一个是亮度传感器、另一个是温度传感器! 我将按照您的建议查看应用手册、并返回结果! 感谢您的参与!