This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:将数据从 CC2650 Launchpad 发送到 Andriod 手机

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736236/rtos-send-data-from-cc2650-launchpad-to-andriod-phone

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我有 CC2650 Launchpad。

SDK ---- BLE_SDK_2_02_02_25、

我想 使用 SPI 接口接收加速计数据、并 将接收到的数据从 launchpad 发送到 Andriod 手机。

请指导我如何开发应用、

 是否实现了该函数的示例代码?

它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Komal、

    您有没有查看过软件开发指南(install_DIR\ble_sdk_2_02_02_25\docs\SWRU393_CC2640_BLE_Software_Developer's Guide.pdf)?

    其中介绍了开始使用 CC2650所需了解的一切内容。 您必须使用 GATT 命令将数据发送到您的器件。

    首先、我将参考软件开发指南。 一旦掌握了该材料,请尝试查看 sensortag 示例(在 ble_sdk_2_02_02_25>示例>cc2650lp>sensortag 下)。 它可以与更多的传感器连接、因此如果您只想读取加速计数据、它可能比您正在寻找的更多支持。

    如果您有任何问题或遇到任何问题、请返回并提出更详细的问题。