This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:时钟信号 CC2564MODA 和 MSP432

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736240/cc2564moda-clock-signal-cc2564moda-and-msp432

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2560


您好!

我正在设计一款将 MSP432 MCU 与 CC2564MODA 蓝牙模块集成的电路板。 在中、参考设计使用32.768kHz 的外部振荡器为 CC2564MODA 提供时钟信号。

我想知道我是否可以修改蓝牙堆栈´s 示例、以便在 MSP432的 ACLK 输出引脚中获取该时钟信号。

基于 MSP430和 CC2560的参考设计使用 ACLK 输出。 我不n`t 为什么在 MSP432中不要使用它。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    [引用 USER="Alberto Alvarado87"]我想知道我是否可以修改蓝牙堆栈´s 示例以在 MSP432的 ACLK 输出引脚中获取该时钟信号。[/quot]

    是的、这是可能的。 您基本上需要在 MSP432上设置计时器模块、以便在连接到 CC2564MODA 慢时钟的 GPIO 上输出32.768kHz 时钟。 在执行此操作时、您需要确保您的系统满足 CC2564MODA 数据表中所述的加电序列。 如果慢时钟实现不满足这些要求、CC2564MODA 将无法初始化。 此外、MCU 生成的慢时钟信号必须满足数据表要求(例如精度、上升时间、占空比等)。

    [引用 USER="Alberto Alvarado87">基于 MSP430和 CC2560的参考设计 使用 ACLK 输出。 我不n`t 为什么在 MSP432中不要使用它。[/quot]

    首先、MSP432 LaunchPad 和 CC256x BoosterPack 硬件的设计不能支持此配置。

    此外、驱动来自主机 MCU 的 CC256x 慢时钟会增加主机应用的复杂性、并给系统增加额外的限制。 例如、如果主机进入低功耗状态(例如、MSP432的 LPM3.5)、则应能够继续提供慢时钟供 CC2564MODA 正常工作。 正如我之前提到的、只要满足所有数据表要求、就可以从主机驱动 CC256x 慢时钟。 否则、您的系统将容易受到功能和稳定性问题的影响。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    感谢您的帮助!

    Carlos