This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:支持双音频流

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736283/cc2560-supporting-dual-audio-streams

器件型号:CC2560

大家好、

我们的蓝牙设备是否能够同时为耳机提供2个音乐流? 我的客户希望在 Galaxy S8/S9电话上实现类似于 Samsung Dual Audio 功能的功能。 它似乎超越了 BT 经典、但我无法找到有关如何实现它的大量信息。

如果它不是受支持的应用程序、但硬件是有能力的、是否有任何第三方可以帮助开发解决方案? 他们希望支持4个同步音频流、理想情况下仅支持2个 BT 模块和2个流。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    [引用 user="Antonio Fadhel"]如果不是受支持的应用程序,但硬件是有能力的,是否有任何第三方可以帮助开发解决方案?

    当使用无辅助 A2DP (主机堆栈中的数据处理)时、CC256x 能够支持2个 A2DP 流。 但是、没有此类应用实现。 请参阅下面的第三方合作伙伴列表。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs

    此致、

    Vihang