This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733113/cc2540-cc2540

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: LM35

我们使用的是 BLE Scanner、但我们在维护连接时遇到了困难、有时应用程序中不会显示它们来连接它、有时会显示但它没有连接、有时会连接、这是否能帮助我们解决使连接变得困难的问题?

OBS。 微控制器 CC2540。

最棒的问候!!

Williann Carlos da Silva Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们能够更好地帮助您之前、您能回答以下问题吗?
    1.您是否正在使用定制硬件?
    2.如果是、您能否发布您的原理图以便我们的硬件专家可以查看。 如果您的晶体超出规格、则频率漂移将过大、以至于中央器件无法获得正确的时间戳。
    3.您是否正在运行自定义软件? 如果是,您是否可以尝试运行 simpleBLEPeripheral 以查看问题仍然存在?
    4.您能否提供监听器日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的快速返回!

    1 -硬件仅包含典型应用电路、如组件数据表中所示、仅使用带有 LDR 的 ADC 端口 P0_5和带有 LM35的 P0_2以及去耦电容器。

    2 -我将尽快发送原理图、

     -晶体 XTAL 1 - EPSON Q22FA12800025晶体、FA-128、32MHz、8 PF、

    - 晶体 XTAL 2 - AVX ST3215SB32768H5HPWAA 晶体、音叉、32.768kHz、SMD、3.2mm x 1.5mm、 20ppm、12.5pF、20ppm、ST3215SB 系列

    3 -我们使用的是 IAR Embedded Workbench。

    4 -我也会尽快提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在您发布原理图后对其进行评论。 如果可能、还应发布一些布局图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够向我们的硬件专家提供更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程。