This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/735996/cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

我希望构建一个蓝牙低耗能传感器、用于监控土壤中的光、水分和 pH 值。 我需要哪些组件来执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    SensorTag 展示了用于评估和演示的各种不同传感器。 如果这些都不符合您的应用要求、您必须寻找替代器件。 TI 没有专门用于土壤测量的传感器、因此您可能无法在此论坛上找到传感器需求的答案。

    尤其是对于 BLE、您当然可以找到合适的位置。 请注意、我建议使用 CC2640R2F 而不是 CC2650、因为它具有更最新的软件产品以及更多可供您应用代码使用的闪存。

    谢谢、
    Fredrik