This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 支持多少种新 BT5.0新功能

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/736018/cc2640r2f-how-many-new-bt5-0-new-features-have-been-supported-by-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2590

你(们)好

 根据 BT 规范、 5.0中新增了7项新功能。

- CSA 5特性(更高输出功率)

-插槽可用性掩码(SAM)

-用于 LE 的2 Msym/s PHY

- LE 长距离

-高占空比非连接广播

- LE 广播扩展

- LE 通道选择算法#2

CC2640R2F 支持了多少个?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Barbara:

    CC2640R2F 支持所有新的 LE 特性。 请注意、SAM 仅为 BR/EDR、而不是 LE。 CC2640R2F 本身的输出功率限制为5dBm、但它可与 CC2590或 CC2592搭配使用以增大此功率。

    此致、
    Fredrik