This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650调试与放大器;使用 Launchpad XDS110进行程序

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/735207/cc2650-cc2650-debug-program-using-launchpad-xds110

器件型号:CC2650

您好!

我有一个定制的 CC2650板。 我希望使用任何可用的 Launchpad 附带的调试探针来调试该板。 我将使用 CCS Studio。

我读出、在 TI 的 Lanchpad 上、 将调试探针与板载目标控制器隔离后、该调试探针可用于调试外部控制器。

我还读到、只有在 MSP432 Launchpad 用户指南中、它明确指出板载调试探针可用于调试/编程任何 TI 的 ARM 器件。
我在 TivaC Launchpad 用户指南中看不到这种情况、它只是指出在隔离调试探针之后、可以调试任何外部 TMC4123 (只有 TMC4????)。

那么、我的问题是再次确认只有 MSP432 Launchpad 可用于我的用例程序 CC2650?  或者可以使用任何其他固定垫?


我有 Stellaris Luanchpad、CC2200 Picoolo launchpad、我认为这2个器件不能使用、因为它们已经很旧了。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthitheyan、

    MSP432上的 XDS110可用于对 CC2650进行编程和调试。

    Stellaris、C2000和 Tiva LaunchPad 使用另一种与 CC2650不兼容的调试器类型。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Fredrik 的快速回复。
    我刚才发现我也有 MSP432 Launchpad 版本1.0 (黑色)。 我看到 J102在版本1.0中、我可以使用它吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 MSP432 LaunchPad 的回答不够清楚。 您必须查看原理图以了解如何连接到 JTAG 接口。

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我找不到1.0版的原理图。 无论如何、它不适用于1.0版。 感谢您的回答。