This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:根据有关 HS 模式的示例(5Mbps)

Guru**** 2547030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/735165/launchxl-cc2640r2-per-example-about-hs-mode-5mbps

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC1350

大家好、我想使用  8-FSK 专有模式在两个 cc2640r2f 芯片之间传输图像。 有没有关于这方面的示例?

我在 CC2640R2 SDK 中找到以下说明:

  • HSM 和 OOK 在 CC1310-CC1190、CC1350 (433MHz)、CC1352 (R1/P1/P-2/P-4)或 CC2640R2 Launchpad 上不受支持

是否可以获得一些示例代码?  如有必要、我将签署 NDA。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还没有 CC2640R2上的 HSM 模式示例。 您能否提供有关您的应用的更多信息、以便我们能够推荐适合您应用的最佳运行模式。

    此致、