This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XSTBTBLESW:STM32F4 MCU&quot 上的 TI 双模 Bluetooth®︎协议栈是否需要 SP 在加电时专门用于 CC2564?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/735352/cc256xstbtblesw-does-the-ti-dual-mode-bluetooth-stack-on-stm32f4-mcus-need-sp-dedicate-for-the-cc2564-on-power-up

器件型号:CC256XSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件: CC2564

亲爱的朋友。  

我想在 STM32F4 MCU 应用程序上使用 TI 双模 BluetoothRegistered协议栈特定于 PXP 演示。

正如我看到的、我需要在 STM32F4上使用 CC256XSTBTBLESW、与 CC2564的链接将由 HCI 命令完成。

但是、我在该链接 中阅读了 http://www.ti.com/tool/cc256xb-bt-sp 、该链接出现在 TI Dual-...的同一草稿中。 应直接下载到 CC25xx 的服务包,以便在每次上电后正常运行“为了操作芯片,堆栈首先下载初始化脚本,然后根据用户请求使用相关的附加组件 (在特定时间只能使用一个加载项)。"

所以我没有得到它。 如果我将软件与 STM32F4配合使用,ST 本身是否在加电时执行它,并将 CC2564的所有设置都放置在抛出 UART 的位置,或者我仍然必须自己执行它?

谢谢

条形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Bar Strauss1"]如果我将软件与 STM32F4配合使用,ST 本身在加电时是否会执行该操作,并将 CC2564的所有设置都 放置在抛出 UART 的位置,或者我仍然必须自己执行该操作?

    如果您使用双模蓝牙堆栈、则该堆栈中包含 CC256x 器件服务包。 您的理解是正确的。 主机 MCU (本例中为 STM32F4)将通过 HCI UART 将服务包下载到 CC256x。

    有关软件和硬件要求的详细信息、请参阅 CC256x 入门指南。

    此致、

    Vihang