This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:更新新服务包

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XB-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/734432/cc2564-update-new-service-pack

器件型号:CC2564

你好

我正在 Tiva 上使用 Bluetopia (从 TI 网站下载版本1.2 R2 2014年9月15日)。 如何应用 此处描述的服务包? 我认为、我应该使用 蓝牙硬件评估工具(BHET)重新创建一个如上所述的新 CC256XB.h 文件。 如何找到此工具? TI 网站显示页面不存在...

否则、我是否可以直接获得修补文件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用"BTS 转换"工具将 BTS 文件转换为*。h 文件。 请在 BTS 转换中选择"仅数据"和"HCI 格式"设置。

    同样、请记住、自2014年以来、TIVAC 的 Blutopia 堆栈未更新。 对于较新的产品、建议使用 MSP432。 因此、如果不升级 Bluetopia 栈、只更新 BTS 文件可能不会有帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢你、Hari

    使用"BTS 转换"转换了 SP 1.6中包含的 BTS 文件(www.ti.com/.../cc256xb-bt-sp)。 我获得了一个十六进制值数组、我在 CC256XB.h 文件的变量 BasePatch 中替换了这些值。 但是、现在我甚至无法初始化器件! 有什么限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 正如前面的主题消息中所述、为 Tiva C 发布的 Bluetopia Stack (基于 MCU)很旧、因此可能无法与更新的服务包一起使用。

    谢谢