This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650 Launchpad 上是否有 I2C 项目?

Guru**** 2579485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/734296/ccs-cc2650-is-there-an-i2c-project-on-the-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 CC2650 Launchpad 上找到 I2C 项目、但找不到任何项目。 它仅适用于 CC2650 sensorTag。 如果您有我想要的内容、请告诉我。

谢谢、
Brinix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有 Launchpad 示例、但我们有一个 sensortag 示例。 由于它们都是相同的器件、因此这应该起作用、您只需确保您的 board.c 和 board.h 引脚定义与您的 Launchpad 的定义相匹配。

    dev.ti.com/.../

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我看到了、但我的工作时间很短、想快速开始开发。 但是、项目中没有 board.c 文件。

    此致、
    Brinix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您从 CCS->Resource Explorer 导入示例、您可以在项目中看到板级配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Yokai 所说、

    导入项目、您将能够看到这些文件。 这不是一个耗时的过程、您很可能不必更改任何内容、只需确保您计划使用的引脚与 LaunchPad 匹配即可。

    此致、
    AB