This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:如何使用 BLE 4.2将 CC2650 LaunchPad 与 iPhone 连接?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/734073/ccs-launchxl-cc2650-how-to-connect-the-cc2650-launchpad-with-the-iphone-using-ble-4-2

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我已成功构建 Project Zero 并将其上传到 CC2650 LaunchPad 上。 我从终端程序获得的数据如下所示。 这意味着我的器件正在广播其 ID、对吧? 但是、当我安装了 iOS 版传感器标签应用程序并将其打开时、我看不到蓝牙设备可用、包括 Project Zero。 请查看下图。 我使用的是与 CC2650兼容的具有蓝牙版本4.2的 iPhone 7。 请告知如何连接它们。 谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种 BLE Stack 版本? 如果您使用 BLE Stack v2.2.1、则必须在 CCS 中使用 TI Arm 编译器 v5.2.6来构建示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    感谢您的提示帮助。 如何检查用于构建示例的 ARM 编译器版本? 我还记得已经安装了它、但我当然需要再次检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。 现在一切都好了。