This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 Launchpad 的 I2ctmp116温度传感器示例

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733859/cc2650-i2ctmp116-temperature-sensor-example-for-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:TMP116

您好!

请告诉我我如何访问 API 的源代码、例如:

GPIO_init();
I2C_init();
TMP116_init();

由于在执行调整(移植 CC2650 Launchpad 的 I2ctmp116温度传感器示例)的过程中,我收到一条错误消息,告诉我 TMP116_init()函数是一个未解析的符号。

谢谢!
Brinix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brinix、

    目前、我们没有 CC26xx 和 TMP116的示例。 但您可以使用一些示例作为参考。 它们作为楼宇自动化传感器 BoosterPack 模块的一部分提供。

    www.ti.com/.../boostxl-bassensors

    希望这对您有所帮助。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我知道这一点。 谢谢!
    我的问题是:如何访问 API 的源代码、例如:

    GPIO_init();
    I2C_init();
    TMP116_init();

    谢谢、
    Brinix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从此处 www.ti.com/.../swmc002下载示例 、并在 tmp116.c 中找到 API:

    ..\sail _1_30_00_00_eng\sources\ti\sail \tmp116

    此致、

    David