This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:是否可以同时运行辅助 A2DP 与放大器;非辅助 A2DP?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733868/cc2564-can-assisted-a2dp-non-assisted-a2dp-be-run-simultaneously

器件型号:CC2564

我们有一个产品设计、其中 CC2564C 用于通过 A2DP 连接多达两个耳机。

 CC2564C 器件能否同时支持两个辅助 A2DP 流(传输到两个耳机)?

2.如果无法支持两个编码器流、我们是否可以使用辅助 A2DP 向耳机发送音频、同时使用普通(无辅助) A2DP 发送第二个耳机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "一. CC2564C 器件能否同时支持两个辅助 A2DP 流(传输到两个耳机)?"


    "二. 如果无法支持两个编码器流、我们是否可以使用辅助 A2DP 向耳机发送音频、同时使用普通(无辅助) A2DP 发送第二个耳机?"
    从技术上来说是可以的、但在这种情况下、从系统级别来说、让两个流都不辅助更有意义。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在使用两个无辅助流、但它使用大量 CPU。 因此、我们正在考虑使用片上编码器、因此需要考虑使用混合设置(一个辅助设置、一个正常设置)的可行性问题。