This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 Launchpad 的 I2ctmp116温度传感器示例

Guru**** 2583715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733497/cc2650-i2ctmp116-temperature-sensor-example-for-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: TMP116

您好!

CC2650 Launchpad 的 I2ctmp116温度传感器示例是否可用? 如果不是、使用其他工程编译它的最简单方法是什么? 因为在我看来、它可以通过合并两个项目来实现。

谢谢、

Brinix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、小尺寸人、

    我们没有开箱即用的 tmp116温度示例。 但是您可以使用此 sensortag I2Ctmp007示例作为与 tmp 器件进行 I2C 通信的模板、并将其从该格式更改为您的特定 temp116。

    我希望这对您有所帮助:)

    dev.ti.com/.../

    此致、
    AB