This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:适用于 Android 的 CC2541 OAD 示例应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642133/cc2541-cc2541-oad-example-app-for-android

器件型号:CC2541
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

尊敬的大师:

您能不能就我们是否有"CC2541 OAD 示例应用 for Android"发表意见。 从网站上可以看到、我们有一个 iOS 版 OAD 示例应用、但许多客户询问我们是否有 Android 版本。 如果我们没有此示例、我们可以为此向客户提供哪些支持?

期待您的反馈、非常感谢。

此致

Fu Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    CC2541 SensorTag Android 代码位于 :git.ti.com/sensortag-android

    CC2650具有专用的 OAD 代码、但您可以将其用作 CC2541的指南:
    git.ti.com/ble-oad-android-source-code

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    您能否提供有关如何使用 sensortag-Android APK 为 CC2541执行 OAD 的更多介绍? 我从其他线程中了解到、它们不是 CC2541 sensortag-Android APK 的 OAD 函数、为了支持此 OAD 函数、传感器标签固件添加了 CCService、但我不知道如何将此服务用于 OAD、似乎它只是一个连接参数更新服务。 如果您能对此进行更多的教学、那将会非常棒。 以及如何使用 CC2650 OAD APK 作为开发 CC2541 OAD APK 的参考。

    谢谢。

    Eric。