This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN 38.4MHz XTAL 器件型号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/641361/cc2564modn-cc2564modn-38-4mhz-xtal-part-number

器件型号:CC2564MODN

您好!

 

请告诉我、CC2564MODN 38.4MHz XTAL 器件型号和销售商。

我的客户将使用 CC2564MODN 通过其电路板获得 TELEC 认证。

因此、他们需要 CC2564MODN 38.4MHz XTAL 器件型号和供应商。

 

此致

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请有人告诉我

     

    此致

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    供应商 IT TXC 和器件型号为8Z38400009。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

     

    感谢你的答复。

     

    我已向我的客户报告了您的建议

     

    BR、

     

    Y M