This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:如何将 MSP432 Launchpad 与 BOOSTXL-CC2650MA 配合使用以扫描其他蓝牙偏差?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642504/boostxl-cc2650ma-how-to-use-msp432-launchpad-with-boostxl-cc2650ma-to-scan-other-bluetooth-devies

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA

我想知道如何 将 MSP432 Launchpad 与 BOOSTXL-CC2650MA 配合使用以扫描其他蓝牙偏差。

在此之前、我已经在 CC2650EM-7ID 上下载了"主机测试"、并使用 BOOSTXL-CC2650MA 在 MSP432 Launchpad 上下载了 Project Zero。 然后、我可以使用 BTOOL 搜索并连接"Project Zero"。 现在、我想交换他们的角色。 这意味    着下载 CC2650EM-7ID 上的 Project Zero 并使用 BOOSTXL-CC2650MA 在 MSP432 Launchpad 上下载"主机测试"等项目。 然后、我可以使用 BTOOL (或其他软件)发送命令、使 MSP432 Launchpad 与 BOOSTXL-CC2650MA 搭配使用、以搜索并连接 CC2650EM-7ID 发出的"Project Zero"。

我尚未找到适用于 MSP432 Launchpad 的"主机测试"等项目。 请告诉我在哪里找到该项目? 或者告诉我如何实现目标。

非常感谢。

郭雅可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    在 BOOSTXL_CC2650MA 上运行的 BLE 映像仅支持外设角色。 因此、无法使用开箱即用的软件扫描对等设备并成为 BLE 连接中的中心设备。

    一个可能的选项是在 BOOSTXL_CC2650MA 上刷写 HOST_TEST、并在 MSP432上实施代码、以支持与 CC26xx 上运行的 host_test 映像进行通信、但我们没有这样的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。 我正在尝试更改 BOOSTXL-CC2650MA 的 host_test 的某些配置。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    除了 BoosterPack 上的 simple_np 外、我们还有关于运行映像的一些信息、如下所示:
    www.ti.com/.../swra534

    所需的主要更改与板级配置文件相关。