This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:想了解我是否可以使用 CC2650和 MSP430F5659通过蓝牙通信发送数据包

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642060/cc2640-want-to-understand-whether-i-can-send-my-packet-over-bluetooth-communication-using-cc2650-and-msp430f5659

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我们需要通过 BT 发送/接收数据。 这里是主设备(笔记本电脑/PC)、客户端是我们基于 MSP 的设备、通过串行方式进行 CC2650 BT 设备通信。

需求-> 基于 MSP 的器件是传感器处理器件、我们希望通过 BT 将传感器数据推送到物 联网的 PC/笔记本电脑。

现在、我的问题是如何在主设备和客户端设备之间建立通信?

如何读取数据并将数据发送回主设备(笔记本电脑/PC)?

我需要哪种配置文件来建立数据 Rx/Tx? 我们有自己的数据包、我们希望通过 BT 发送/接收数据包。

我是需要使用串行通信(即 MSP 到 CC2650串行通信)向 CC2650 BT 器件发送命令、还是需要更改 CC2650器件的代码以处理数据?

如何启动 CC2650 BT 设备? 我们需要什么命令? 我们已建立串行接口进行通信(即 MSP 和 CC2650之间)。 这是否起作用?

请指导我如何实现这一点?

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    我建议您参加以下 SimpleLink Academy 培训 :dev.ti.com/.../

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经浏览过这些文档、但仍然没有命令从 CC2650读取数据。 我的笔记本电脑是主设备和 CC2650从设备、通过串行通信连接到 MSP430。 在这里、我可以获得命令、以便在主器件请求时发送/接收数据(我希望使用蓝牙作为媒体将我自己的数据包发送到 MSP430)。

    请指导我蓝牙中串行配置文件的用途是什么? 我是否需要在 MSP430控制器中使用此功能?

    CC2650从设备需要命令来连接/建立与笔记本电脑(主设备)的通信?

    正在等待正答复。

    提前感谢

    Nitesh