请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
我们需要通过 BT 发送/接收数据。 这里是主设备(笔记本电脑/PC)、客户端是我们基于 MSP 的设备、通过串行方式进行 CC2650 BT 设备通信。
需求-> 基于 MSP 的器件是传感器处理器件、我们希望通过 BT 将传感器数据推送到物 联网的 PC/笔记本电脑。
现在、我的问题是如何在主设备和客户端设备之间建立通信?
如何读取数据并将数据发送回主设备(笔记本电脑/PC)?
我需要哪种配置文件来建立数据 Rx/Tx? 我们有自己的数据包、我们希望通过 BT 发送/接收数据包。
我是需要使用串行通信(即 MSP 到 CC2650串行通信)向 CC2650 BT 器件发送命令、还是需要更改 CC2650器件的代码以处理数据?
如何启动 CC2650 BT 设备? 我们需要什么命令? 我们已建立串行接口进行通信(即 MSP 和 CC2650之间)。 这是否起作用?
请指导我如何实现这一点?
提前感谢
Nitesh