This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2564:关于 Ckock

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/643905/cc2564-about-ckock

器件型号:CC2564

两个时钟 cc2564的作用分别是什么。内部使用哪些功能模块使用的是快速时钟(26MHz)、后者使用的是慢时钟(32.768Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不能在公共论坛上分享芯片的内部运作。 就系统设计而言、需要慢时钟和快速时钟、并且应满足时钟信号的数据表规格。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    此致、
    BlueStyle