This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CAN A2DP 与 BLE GATT 配置文件同时运行

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, TLV320DAC3203, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642563/cc2564moda-can-a2dp-run-simultaneously-with-ble-gatt-profile

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203TLV320AIC3254

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 请参阅以下客户问题:

  1. 使用辅助 HFP 模式的 A2DP 能否与 BLE GATT 配置文件同时运行
  2. 我的 GATT 配置文件需要每秒~200个 GATT 数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 CC2564MODA、我还有一个问题  是 TLV320DAC3203 DAC 芯片是否适用于 A2DP 配置文件和 HFP 配置文件、或者另一个 TI 芯片是否更适用于 HFP 侧的立体声输出和麦克风输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    辅助模式不能与 BLE 同时运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种方法允许使用音频和任何形式的数据传输? 我不一定需要 BLE、但我需要同时进行音频和数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、非辅助模式可以与 BLE 同时运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    非辅助模式可与 BLE 同时运行。 您使用的是哪款微控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tim Taylor17"]关于 CC2564MODA、我想 说的是 TLV320DAC3203  DAC 芯片适用于 A2DP 配置文件和 HFP 配置文件、或者如果另一个 TI 芯片更适合 HFP 端的立体声输出和麦克风输入。

    Tim、

    TLV320DAC3203 (顾名思义)是一款 DAC 器件。 它适用于单向音频/语音。 它可能足以满足单向 A2DP SNK 类型的应用、但不适用于 A2DP SRC 或 HFP (双向)应用。 还有其他编解码器 IC、例如 TLV320AIC3254、它们更适合单向(A2DP SNK 或 SRC)或双向(HFP)。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究一个解决方案、我对一个具有2x24位 DAC 的 MCU 感兴趣、而我正在研究堆栈实现方案、我认为我可能的目标是一个闪存太小的 MCU。

    目前、除了可能的 MSP430672x 之外、我没有想到任何特定的 MCU。 但这是仅在 DAC 上选择的。

    我的系统要求如下:

    1. 具有数据传输功能的同步 A2DP 或 HFP 音频(非 SPP 实现 Apple 兼容性)数据传输要求为~ 9600 bps。 非辅助 HFP 的数据传输开销是多少?
    2. 对于音频输出和麦克风输入、I2S 至 DAC、系统可以使用数字麦克风、因此我相信 TLV320DAC3203在此处适用于 HFP 麦克风解决方案。
    3. 用于加速计和 DAC 控制的 I2C
    4. 2通道同步采样24b A2D、可通过 SPI 进行板载或非板载采样。
    5. I2C/SMB 至单节锂聚合物电池电量监测计和充电器。
    6. 足够的闪存空间来支持 OTA 升级(如果需要、可通过片外闪存实现)。

    这个系统的任何部分如果你能帮助我识别的话都很棒、我打算在1月中旬之前获得一个功能原型。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    有关兼容处理器的更多信息、请参阅选择指南。

    [引用用户="Tim Taylor17"]

    足够的闪存空间来支持 OTA 升级(如果需要、可通过片外闪存实现)。

    [/报价]

    根据应用的尺寸和复杂性、我想建议使用 MSP432系列而不是 MSP430、用户会遇到过去 MSP430没有足够闪存来满足其应用需求的问题。