This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:对 CC256x 器件提供双模支持

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/637251/cc2564cmsp432btblesw-dual-mode-support-for-cc256x-devices

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW

您好!

我们希望在 MSP432中开发 一个同时支持 BT 和 BLE 功能的软件(此处需要共存)。 因此、我们计划为此选择 CC256x 系列中的器件。

我们需要在 BT 和 BLE 功能中同时支持 HID 和 HFP 配置文件。 HFP 配置文件的主要用途是"呼叫拒绝"功能、无需音频连接。

我希望这将通过该 CC256x 系列器件实现。 请提供您对此有价值的建议。

我找到了一些示例、例如"SPPLEDemo"、我希望此示例展示了 BT 和 BLE 的共存性。 请确认。

此致、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有您的问题、BLE/BT 专家应在1-2天内回复您。
    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    如果 HFP 的音频不是问题、则应启用窄带语音(演示中的默认设置为宽带语音、该语音无法与 GATT 共存)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 的答复。

    我们还需要启用 HID 配置文件。 这用于触发所连接移动设备的屏幕锁定/键盘锁定。

    HID 配置文件是否可以实现这一点? 请您再次提出您的意见。

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这也适用于 HID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 的答复。

    我想知道如何使用 HID 配置文件进行屏幕锁定/键盘锁定。 需要为此使用堆栈中的哪个 API?

    请您再次提出您的意见。

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    感谢您的耐心等待。 我相信、在不同操作系统之间实施锁定屏幕之类的功能将会有所不同、具体取决于如何实施锁定屏幕。 在实施之前、您必须详细了解每个电话操作系统如何处理锁定屏幕等操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 的支持。

    我们的微控制器发生了变化、现在我们选择了 STM32F4系列。 我们希望我们可以使用 STM32F4 + CC2564B 组合进行上述 BT/BLE 操作。

    请您再次提出您的意见。

    搜索时、我们得到了一个在 STM3240G-EVAL 平台上工作的堆栈。  STM32F412RE 控制器是否存在任何特定的 BT 堆栈? 我们还想使用 Free RTOS。

    或者我们是否需要移植现有的? 请您再次提出您的意见。

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh、

    就功能而言、STM32系列应具有与 MSP432相同的可操作性。

    该堆栈适用于 STM3240G-EVAL、您可以在 C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x STM32 Bluetopia SDK\v4.2.1.0\Noos\Documentation\STM32F4xx Porting.pdf 中找到移植指令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 的支持。 我们找到了移植指南。

    我们需要的另一个信息与此蓝牙堆栈中的配对过程有关。 我们在堆栈中找到了有关 API 的丰富信息、但遗憾的是、我们没有找到解释函数调用序列的任何序列图。 您对此有什么信息吗?

    根据我们的理解、如果配对设备在配对历史记录列表中可用、则不会发生验证过程。 但我们并不了解谁将管理此配对历史记录列表。

    1) 1)此应用程序位于蓝牙堆栈之上是否保持配对列表?

    2) 2)蓝牙堆栈正在维护此配对列表? 如果是、这与 HCI 层中解释的链接密钥类似。

    请您再次提出您的意见。

    此致、

    Dinesh