This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:在 MSP432+CC2650MODA 上编译运行 Energia BLE 库示例程序时出现问题

Guru**** 2597165 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642255/ccs-cc2650moda-problem-in-compiling-running-energia-ble-library-example-programs-on-msp432-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 CC250MODA Booster Pack 与 MSP432 Launchpad 搭配使用。 BLE 库中的 Energia 中存在用于此设置的几个示例。 我正在尝试在其中运行 SerialOverBLE 示例。 我可以成功编译和调试程序。 但当我尝试使用移动应用搜索器件时。 它不会广播它的名称。  

由于我可以运行 Project Zero 程序并通过移动应用程序对其进行控制、因此该板似乎运行得非常完美。 我还在 ccs7.3中导入了 Energia sketch、然后对其进行了编译和调试。 但问题仍然没有解决。 有人可以在 这方面帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanuj、

    很难说、但这可能是手机上的缓存问题。 本例中的一阶调试步骤是捕获 BLE 空气监听器(而不是 HCI 转储)、以查看在 ADV 通道上广播的内容。

    祝你一切顺利