This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650升级问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/641914/launchxl-cc2650-cc2650-upgrade-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

当我在使用 launchpad 时、我做了一些事情、当我在 ipad 上测试 CC2650 Launchpad 的 LED 和按钮时、我不清楚地记得、但我更改了它的软件、现在正如您在图片中看到的、我更改了 Launchpad 的版本。 LaunchPad 1.0)在写入 Launchpad 1.2之前、我也无法控制 LED 和按钮、该页面将被删除。 出错后、我尝试在该链接上重新编程  

但是、我再次看到同样的问题。 我想我需要再次上传它,但我不知道如何修复它?

 

感谢你的帮助。  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我单击进行更新时、没有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    您是否能够使用 SmartRF Flash Programmer 2通过预编程的十六进制文件之一(位于中)刷写器件 /examples/hex/cc2650lp_simple_peripheral_rel.hex)。 是否显示正确的 LaunchPad 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、我解决了问题。