This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650在3m 范围内与 Android 手机断开连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/641722/launchxl-cc2650-cc2650-disconnects-from-android-phone-at-3m-range

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2650

您好!

我们正在使用 CC2650MODA 进行产品设计。 为此、我们将使用 LaunchXL 测试 BLE 范围。

我们将使用 SimpleBLEPeripheral 项目。 我们能够保持连接的最大距离为3m。 如果超过3米、器件将与 Android 断开连接。

这是否符合预期? CC2650在传输32kbps 数据时可实现的最大范围是多少?

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    您是使用 BoosterPack 还是自己的定制板进行测试? 如果您使用其他 BLE 器件(而不是 Android 器件)进行测试、您是否遇到相同的距离问题?

    您是否遵循了 TI BLE Wiki 上的设计指南: http://www.ti.com/ble-wiki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    我们使用自己的定制板。 我们遵循了 TI 提供的所有设计指南。

    我们没有任何其他 BLE 器件来测试我们的应用。

    谢谢、

    Bharath