请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 工具/软件:Linux
您好!
CC2564MODA 是否能够以3mbps 波特率进行通信。
目前它的工作状态良好、波特率为115200。
但是、由于我需要更高的速度、我将 模块波特率修改为3mbps、如下所示。
CMD.UART_PREFIX = HCI_COMMAND_PKT;
cmd.HCI_HDR.opcode = HCI_HDR_opcode;
cmd.hci_hdr.plen = sizeof (unsigned long);
cmd.speed = cust_baud; //在此处设置3mbps
但它仍然具有115200波特率。
谢谢