This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:无法从 Android 设备连接 CC2650MODA

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/641390/cc2650moda-unable-to-connect-cc2650moda-from-android-device

器件型号:CC2650MODA

您好!

我们获得了首款采用 CC2650MODA 设计的定制板、并且在通过 Android 手机连接到器件时遇到了问题。

我收到 GATT 错误133。

我们在将引脚直接焊接到 MODA 时遇到了相同的问题、如所示

我没有收到 TI 对此问题的任何支持。 请帮助我们了解问题吗?

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    我有几个问题可以帮助您进行调试:

    1.如果您在 TI 开发套件上运行相同的代码、您是否有任何问题? 这将有助于确定它是否是硬件问题。
    2.连接到非 Android 设备时是否遇到问题? 这将有助于确定它是否是 Android 问题。
    3. GATT 错误133来自何处-电话或 TI 器件?
    4.您使用的是哪个示例应用程序和 SDK 版本?
    5.您能否发送监听器捕获此行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的回复。

    1) 1)我在 CC2650LaunchXL 板上运行相同代码时未发现任何问题。 但我在两个 MODA 模块中遇到了同样的问题。

    2) 2)我能够连接到 LaunchXL 上的 Android 设备。 在三个定制板中、一个是连接板、另两个是不连接板。

    3) 3)当我尝试连接到代价电路板时、在 Android 手机上看到 GATT 错误。

    4) 4)我正在使用 SimpleBLEPeripheral 示例和 SDK "Ble_SDK_2_02_01_18"。

    5) 5)我没有任何监听器来捕获行为。

    谢谢、

    Bharath