This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:倒置 F 型天线与芯片陶瓷天线

Guru**** 2858060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/640281/ccs-launchxl-cc2650-inverted-f-antenna-vs-chip-ceramic-antenna

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2592CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

很抱歉、我没有使用蓝牙低功耗天线、更好地说、哪一种天线与用于 CC2592射频扩展器的倒置 F 型天线之间的芯片陶瓷天线之间?  理想情况下、使用 CC2592的 CC2650最大距离是多少米?

感谢你的帮助、

此致、

Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    有关距离计算、请参阅论坛顶部的其中一篇便利文章中的计算器。

    如果您还有空间、我建议您使用良好的 PCB 天线。 例如:www.ti.com/lit/pdf/swru120

    谢谢、
    Fredrik