This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:TLV320AIC3104与 CC2640

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, CC2640R2F, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/639935/cc2640r2f-tlv320aic3104-with-cc2640

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3104CC3200AUDBOOST

您好!

是否可以 将 TLV320AIC3104与 CC2640R2F 搭配使用、以处理来自编解码器的音频流。

音频串行数据总线支持:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM 模式。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、应该可以使用编解码器。 我们已经在 GitHub BLE 示例中使用 CC3200AUDBOOST 进行了音频演示:
    github.com/.../ble_examples

    祝你一切顺利