This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650 Booster Pack 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/639749/ccs-cc2650-cc2650-booster-pack-problem

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我之前问过如何开始对 cc2650进行编程、我根据您的建议购买了 CC2650 Launchpad + Booster Pack。 (如图所示)。我从这个 pdf (http://www.ti.com/lit/an/swra534a/swra534a.pdf)“在 CC2650模块上运行独立的 BluetoothRegistered低耗能应用程序”开始,但我一直在编程。 在该 pdf 中,我做了所有事情(3V3和 GND 之间的100k 电阻器等),但我可以在 CCS 上启动哪个示例软件? Launchpad 的所有示例。 我看到没有有关 Booster Pack 的示例。 感谢你的帮助。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    在图片中有点难看到、但看起来100k 电阻器连接到了错误的复位引脚。 它必须连接在调试器侧。

    在 BLE Stack 2.2.1中、如果找不到为该模块预先配置的任何示例、则可以使用为 CC2650EM-5XD 构建的示例。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是正确的连接吗? 我正在使用 BLE Stack 2.2.1、我下载了它、并打开了 CC2650EM-5XD 的新项目。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是正确的。 它现在是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、非常感谢先生。 我还有一个问题、
    按下按钮时、我需要读取按钮并发送数据包。 听起来很简单:)我现在读按钮,但我不知道如何向手机发送数据包? 我应该查找哪一个示例? 您对此有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    您应该参加 SimpleLink Academy 培训,网址是:software-dl.ti.com/lprf/simplelink_academy/overview.html。 尤其是"自定义配置文件"对于您的特定问题非常有用。