This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:ETSI 认证(EN 300 328 V2.1.1)

Guru**** 2563230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/639502/cc2650moda-certification-for-etsi-en-300-328-v2-1-1

器件型号:CC2650MODA

您好!

我正在查找 CC2650MODA (EN 300 328 V 2.1.1)的 ETSI 认证文档。

我找到 CC2650MODA 的 DOC、但找不到其他认证报告。

http://www.ti.com/lit/ml/sszq080/sszq080.pdf

对于 WL18xxMOD、有适用于 FCC/CE/的办公室报告。  网站上。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Certification_Reports

 

我可以从何处获取报告?

我需要 CC2650MODA 的 CE 认证(EN 300 328 V 2.1.1)报告。

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanho、

    DOC 足以显示符合 EN 300 328。

    FCC ID 和 IC 编号可在数据表中找到。

    谢谢、
    Fredrik