This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650能否作为正常 MCU 运行您的程序、同时还能发送蓝牙通知?

Guru**** 2610995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/639379/cc2650-can-the-cc2650-work-as-a-normal-mcu-running-your-program-while-also-being-able-to-send-out-bluetooth-notifications

器件型号:CC2650

您好!

这可能是一个愚蠢的问题、但我目前正在执行一个需要发送蓝牙通知的项目、我可能只是误解了我在 CC2650的数据表中阅读的内容、 但是、CC2650能否作为正常的 MCU 运行您的程序、同时还能发送蓝牙通知?

此产品数据表的第6.12节让我不确定。  www.ti.com/.../detailed_description

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以、CC2650可用作常规 MCU、同时还可运行蓝牙操作、例如发送通知。

    祝你一切顺利