请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 CC2650
您好!
我购买了 CC2650 LaunchPad 器件。 我在这个蓝牙领域很新。 我正在使用另一个 TI 产品 TMS320F28379D。 我将通过 SCI/UART 通信从 TMS320F28379D 向 CC2650 LaunchPad 发送一些数据、该数据将通过蓝牙从 CC2650 LaunchPad 发送到我的手机。
由于我在该蓝牙领域很新、因此我不知道如何配置 CC2650 LaunchPad 器件、仅用于通过 SCI/UART 接收数据以及通过蓝牙将接收到的数据发送到我的手机。 是否有用于执行此工作的示例代码? 如果是、我如何获得它以及我需要做哪些更改才能完成工作?
Mohammad Arifur Rahman