This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:将 CC2650MODA 与 MSP430G2553搭配使用以传输 CapSense 数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA, MSP430G2553, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/639021/ccs-cc2650moda-using-cc2650moda-with-msp430g2553-to-transmit-capsense-data

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2650MSP430G2553CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我将电容式传感数据从定制板(MSP430G2553 + CC2650MODA)传输到 PC (希望 cc2650 Launchpad 可以成为接收器)。

目前、我可以使用 TouchProTool 协议通过 UART 引脚(1.1、1.2)从 MSP430G2553读取 CapSense 数据(直接使用 USB 调试器)。

我的目标是将 CapSense 数据流馈送到 CC2650MODA、并在 PC 端接收、将数据流保存出来。  

我想就我应该从何处开始实施 BLE 组件提出建议。

如何从 MSP430连接到 CC2650MODA?

2. BLE 的 Tx 侧和 Rx 侧的参考源代码是什么?

3.我可以通过串行通信将数据流保存到 PC 中吗? 或者是否有其他方法来实现该目的?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoang 您好!

    这里的一个选项可能是仅使用 SPPBLE 通过 BLE 模拟 UART 串行端口。 您将需要根据数据在 MSP 侧封装数据、并将其发送到两个 MCU 之间的 UART 端口。 您可以看到有关如何在 TI BLE Wiki 上实现 SPPBLE 的详细信息、请参阅 TI Designs 下的"CC2640 SPPBLE UART 转 BLE 桥接器"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢您的建议。 您是否想详细说明我应该为 Tx 侧(定制板上的 CC2650)和 Rx 侧实施什么?

    对于将 MSP 连接到 CC2650MODA、是否正确地将 MSP 的2个引脚1.1和1.2连接到 CC2650中的任何2个引脚(TMS、TCK、TDI、TDO 和 RST 引脚除外)、并相应地修改 CC2650_LAUNCHXL.h 和 CC2650_LAUNCHXL.c?