This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:开始学习使用 Simplelink 和 TIRTOS 的 CC2650平台所需的指导

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/637720/launchxl-cc2650-guidance-required-for-starting-to-learn-cc2650-platform-using-simplelink-and-tirtos

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

尊敬的所有人:

 我已经从事过 CCS 和 TM4C12x 微控制器平台的工作、但从未使用任何 RTOS 进行固件开发。 现在、我想了解基于 CC2650的多标准无线 MCU 系列、因为我想开发一种简单的器件来使用 Android 应用控制 CC2650F128中的 GPIO 引脚(可能类似于 LP 随附的 project0)。 但是、我很困惑从哪里开始。 我看到的文档和文章包括器件数据表、BLE 堆栈 v 2.2开发人员指南、simplelink Academy、TI-RTOS 指南等、但我真的很困惑我应该遵循哪条研究路线?

我应该先学习 SimpleLink 吗? 或者 TIRTOS,或者我应该从其它地方开始吗?

请建议:

此致、

图尔杰苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!

    您是否在《软件开发人员指南》中看到了建议的工作流程图? 我们建议从 Simplelink Academy 开始: software-dl.ti.com/.../overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 mam、我将遵循此工作流程。 但不幸的是、我明确地用其他东西覆盖了 project0。 如何将 project0重新加载到 MCU 中? 请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经安装 了 simplelink Academy 以及 TI RTOS 和 BLE 堆栈。 但是、当我尝试将 Lab1导入 CCS 并构建它时、出现错误"Description Resource Path Location Type (描述资源路径位置类型)"

    #20标识符"UARTCC26XX_HWAttrsV1"未定义

    gmake:***[CC2650_LAUNCHXL.obj]错误1.

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    请告诉我可能是什么导致了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Turjasu、您好!

    您能否检查您的 Simplelink Academy 版本? 通过点击我发布的链接、您应该得到 v.01.11.00。 如果您没有进行任何更改、则不会出现任何构建错误。