This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XMS432BTBLESW:减少存储器

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/637425/cc256xms432btblesw-reducing-memory

器件型号:CC256XMS432BTBLESW

我们结合了 HFP 和 HID 演示、但二进制大小达到255KB。 FBL 构建脚本"fbl_gen.pl "中应提供配置(添加或删除 BT 组件)选项。

但在我的安装目录中缺少这一信息。 您能否提供此脚本、因为我们需要减小内存大小。

此外、MSP432上的堆栈使用自定义调度程序运行。 是否可以选择将 TI RTOS 添加到此堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我以前的邮件进行了小幅更正。 请阅读以下查询:

    1) 1)我们构建"SPPLEDemo"、但二进制大小达到255KB (MSP432 id 256 KB)。 我们需要为应用添加更多功能、但由于映像如此之大、因此无法实现。

    根据 TI 文档、FBL 构建脚本"fbl_gen.pl 中应提供配置(添加或删除 BT 组件)选项。

    但我的安装目录中缺少此文件。 您能否提供此脚本"fbl_gen.pl "、因为我们需要减小内存大小。

    2) 2) MSP432上的堆栈使用自定义调度程序运行。 是否可以选择将 TI RTOS 添加到此堆栈?

    请将此视为紧急查询。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用的库:Bluetopia_full.lib

    使用的 ROM:0x0003fee4 (字节)

    使用的 RAM:0x0000792c (字节)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到双模 BT 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子已移至 双模 BluetoothRegistered论坛