This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 预编译二进制文件和从源编译文件的功耗不同

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/637132/power-consumption-differs-between-pre-build-binary-and-build-from-source

主题中讨论的其他器件:CC2650STKCC2640BLE-STACK

您好!

我的开发环境是具有 BLE Stack 2.2.1编译器 TI v5.2.6的 CCS 7.3.0.00019。 我的器件是 Simplelink 传感器标签(CC2650STK)修订版1.3。

当我从 BLE Stack 刷写预编译固件(位于../ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\chex 中的文件 cc2650stk_sensortag_rel.hex)时,CC2650STK 将在3分钟后进入待机状态 待机电流稳定在4 - 8uA 之间

当我从源代码构建固件时:

- ..\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag\ccs\app

- ..\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag\ccs\stack

- ..\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\futil\bim_extflash\cc2640\ccs

CC2650STK 也处于待机状态、但待机电流 在176 - 180uA 之间稳定

我使用 TI 提供的源代码和配置、而无需进行任何更改。 您能否解释一下预编译十六进制文件所基于的源代码与 BLE Stack 2.2.1中的源代码之间的区别。

我已经阅读了数百篇文章、但我没有找到任何解决方案。 我希望你能提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了我的问题。 这是我的错。 我忘记清理现有的 TI-RTOS 安装。 现在、以下配置具有4 - 8uA 待机:
    - Simplelink Sensortag CC2650STK
    - CCS 7.3.0.00019
    - BLE Stack 2.2.1
    - TI-RTOS 2.20.1.08
    -编译器 TI v5.2.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    很高兴看到您的问题得到解决。
    您能否澄清一下您的解决方案中的含义?
    您是否清洁了项目并重建了它、还是其他什么?

    -苏锡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我卸载了旧的"CCS"和"TI BLE-Stack SDK"安装、但忘记卸载现有的"TI-RTOS for CC13xx and CC26xx Wireless MCU"安装、我过去曾在该安装中进行过一些更改。 在该配置下、我得到了如此高的待机电流。 然后、我卸载所有三个软件包"CCS"、"TI BLE-Stack SDK"和"TI-RTOS for CC13xx and CC26xx Wireless MCU"、并安装附带"TI-RTOS for CC13xx and CC26xx Wireless MCU"和最新"TI BLE-Stack SDK"的最新"CCS"。 在该配置下、我达到预期的待机电流。