Other Parts Discussed in Thread: CC2540, ADS1293
主题中讨论的其他器件:ADS1293
你(们)好
你(们)好 我正在尝试通过 SPI 通信使 CC2540能够与 ADS1293通信。 我使用端口0 作为 SPI USART 0备用位置1。
我使用 了密钥卡示例中提供的代码、但当我探测 SCLK 引脚时、它始终处于低电平。
这是我的配置。
// USART 1在备用位置1
PERCFG |= 0x00;
// SCK、MISO 和 MOSI 上的外设功能(P0_3-5)
P0SEL |= 0x38;
//将 CS (P0_2)配置为输出
P0DIR |= 0x04;
CS = CS_DISABLED;
//***设置 SPI 接口***
// SPI 主控模式
U1CSR = 0x00;
//负时钟极性,相位:CPOL 上的数据输出-> CPOL-INv
//在 CPOL-inv -> CPOL 上输入数据
// MSB 优先
U1GCR = 0x20;
// SCK 频率= 480.5kHz (最大500kHz)
// U0GCR |= 0x0D;
// U0BAUD = 0xEC;
//假设晶振为32MHz,SCK 频率= 4MHz (F/8)
U1GCR |= 0x11;
U1BAUD = 0x0;
谢谢、此致、
Uday